Cuadro de diálogo XX – Registro de eventos de puerto IO-Link
El cuadro de diálogo
Registro de eventos de puerto IO-Link
muestra los eventos notificados que se almacenan en el registro de eventos del dispositivo. Utilice este cuadro de diálogo para:- Consultar el registro de eventos.
- Actualizar los datos en la pantalla.
- Borrar el registro de eventos.
Entregue su opinión