Parámetros de IO-Link (Genérico)
Los parámetros de IO-Link (Genérico) se aplican a los siguientes tipos de modo de canal:
- IO-Link (Genérico), Entrada Salida, sello de hora
- IO-Link (Genérico), Entrada Salida
Los parámetros de IO-Link (Genérico) son:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Registro de eventos de puerto IO-Link | Abre el Cuadro de diálogo XX – Registro de eventos de puerto IO-Link para ver información de diagnóstico. |
Deshabilitar y eliminar el almacenamiento de datos | Deshabilita el almacenamiento de datos y elimina la copia maestra del almacenamiento de datos en este puerto. |
Habilitar almacenamiento de datos si se admite | Habilita el almacenamiento de datos para el dispositivo IO-Link conectado. |
Validar identidad de dispositivo | Valida la identidad del dispositivo IO-Link conectado. |
ID del proveedor | El ID de proveedor esperado del dispositivo IO-Link conectado que se va a validar. |
ID de dispositivo | El ID de dispositivo esperado del dispositivo IO-Link conectado que se va a validar. |
Revisión de IO-Link | El número de revisión de IO-Link esperado del dispositivo IO-Link conectado que se va a validar. |
Registro de eventos de dispositivo IO-Link | Abre el Cuadro de diálogo XX – Registro de eventos de dispositivo IO-Link para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión