Parámetros de reserva

Los parámetros de reserva se aplican a los siguientes tipos de modo de canal:
  • Entrada, reserva
  • Entrada, sello de hora, reserva
Los parámetros de reserva son:
Parámetro
Descripción
Deshabilitar canal
Deshabilita el canal temporalmente seleccionando la casilla de verificación.
Cuando el canal está deshabilitado, se desactivan la comunicación de IO-Link y la entrada digital en el canal.
Este parámetro se puede cambiar mientras está en línea.
Filtros de entrada
Tiempo de filtro Desactivado → Activado
Especifica el tiempo con el que se retrasa la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
Filtros de entrada
Tiempo de filtro Activado → Desactivado
Especifica el tiempo con el que se retrasa la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
Habilitar enclavamiento de sello de hora
Determina si los sellos de hora están enclavados.
  • Cuando está habilitada (casilla de verificación seleccionada), los sellos de hora del dispositivo no se sobrescribirán hasta que se confirmen.
  • Cuando está deshabilitada (casilla de verificación desmarcada), es posible que se sobrescriban los sellos de hora del dispositivo.
Capturar sello de hora para
Transición de entrada Desactivado → Activado
Determina si se debe capturar un sello de hora cuando la entrada cambia de Desactivado a Activado.
Capturar sello de hora para
Transición de entrada Activado → Desactivado
Determina si se debe capturar un sello de hora cuando la entrada cambia de Activado a Desactivado.
Habilitar la detección de vibración
Establece la detección de vibración.
Cuando se habilita esta opción, se ignora la vibración de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas de un contacto con errores).
La vibración puede ocasionar que el dispositivo asigne un sello de hora a transiciones de entrada no válidas. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo.
Recuento de vibración
Establece el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración.
Tiempo de vibración
Especifica la cantidad de tiempo (entre 1…10.000 milisegundos) durante el cual se cuenta la cantidad de transiciones de entrada.
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Registro de eventos de puerto IO-Link
Abre el Cuadro de diálogo XX – Registro de eventos de puerto IO-Link para ver información de diagnóstico.
Deshabilitar y eliminar el almacenamiento de datos
Deshabilita el almacenamiento de datos y elimina la copia maestra del almacenamiento de datos en este puerto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal