Parámetros de la vista Servidores

Parámetro
Descripción
Habilitar
Para habilitar o deshabilitar el puerto, active o desactive la casilla.
Nombre
Muestra el nombre del puerto.
Puerto
Muestra el número de puerto.
Protocolo
Muestra si el protocolo es el protocolo de control de transmisión (TCP) o el protocolo de datagramas de usuario (UDP).
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Establecer
Escribe las ediciones pendientes en el dispositivo.
  • Cuando se escriben datos en el dispositivo, se interrumpe el acceso al dispositivo y al cliente SNMP o navegador web. Antes de continuar, asegúrese de que una interrupción en este momento no suponga un problema.
  • Este parámetro solo está disponible cuando hay ediciones pendientes y no hay ningún error de comunicación en el perfil del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal