Vista Servidores

Utilice la vista
Servidores
para habilitar y deshabilitar los puertos del protocolo de control de transmisión (TCP) o el protocolo de datagramas de usuario (UDP) utilizados por el dispositivo cuando actúa como un servidor. EtherNet/IP usa TCP/IP o UDP/IP para la comunicación. Si el perfil del dispositivo está en línea con un servidor TCP o UDP configurable, utilice la configuración para:
  • Habilitar o deshabilitar el puerto.
  • Ver la información del puerto TCP o UDP.
  • Actualizar la comunicación para obtener la información de puerto más reciente del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal