Cambiar definición de dispositivo
En el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
, utilice la vista Información general
para cambiar la definición de un dispositivo.Requisitos previos
- Verifique que el controlador primario del dispositivo esté fuera de línea.
Para cambiar la definición del dispositivo
- En la ficha del dispositivo, seleccioneInformación general.
- En la vistaInformación general, seleccioneDefinición del dispositivo.
- En el cuadro de diálogoDefinición del dispositivo, configure los parámetros según sea necesario.
- Haga clic enAceptarpara confirmar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
- En el cuadro de diálogo Aplicar cambios, seleccioneSípara actualizar los valores apropiados y volver a la vistaInformación general.Los datos se recuperan a partir de la configuración de definición anterior o se establecen a sus valores predeterminados, según corresponda. Las configuraciones se actualizan según se requiera para la nueva definición del dispositivo.
- SeleccioneAceptarpara realizar los cambios en el proyecto.
Entregue su opinión