Cuadro de diálogo Definición del dispositivo: parámetros de la vista Información general

CONSEJO:
  • Los parámetros y valores disponibles se basan en el dispositivo que se va a configurar. Los parámetros y los valores que no se aplican al dispositivo permanecen ocultos.
  • Estos parámetros aparecen atenuados en el modo Ejecución.
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el tipo de dispositivo seleccionado durante la configuración del dispositivo.
Cambiar tipo
Cambia el tipo y la revisión.
Nombre
Especifica el nombre del dispositivo.
El nombre debe cumplir el estándar IEC_61131. Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite. No se puede cambiar el nombre cuando se está conectado.
Descripción
Especifica la descripción del dispositivo.
Si la descripción excede la longitud máxima de 512 caracteres, el software omite los caracteres adicionales.
Dirección Ethernet
Especifica la configuración IP del dispositivo.
  • Red privada
    . Introduzca un valor comprendido entre 1 y 254.
  • Dirección IP
    . Introduzca una dirección IP única para identificar cada nodo en la red IP.
  • Nombre de host
    . Introduzca un nombre de dominio completo, como
    device
    .
    yourcompany
    .com
    .
Serie
Especifica la serie del dispositivo.
Este parámetro solo está disponible cuando está en línea.
Revisión
Especifica la revisión del dispositivo. Este valor solo muestra las revisiones principales aplicables a la serie seleccionada del dispositivo.
  • Revisión principal = 1 o 2 (predeterminado)
  • Revisión menor = 001...255
Este parámetro solo está disponible cuando está en línea.
Codificación electrónica
Especifica la codificación electrónica para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Módulo compatible
  • Exactamente igual
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001.
Puntos
Especifica el número de canales de E/S que deben configurarse. Si selecciona 16, deberán configurarse los 16 canales. Si selecciona 8, tiene la opción de configurar solo ocho canales.
Los valores válidos son:
  • 16
    (predeterminado)
  • 8
Conexión
Determina estas opciones para el tipo de dispositivo configurado:
  • Las opciones de datos de entrada y salida disponibles
  • Tipo de datos transferido entre el dispositivo y el controlador
  • Etiquetas generadas cuando finaliza la configuración
Entre los posibles valores se incluyen:
  • Datos
    (predeterminado)
  • Datos de solo escucha
  • Datos y estado de Ethernet
  • Datos con eventos
  • Datos de solo escucha con eventos
  • Datos con eventos y estado de Ethernet
  • Salida programada
  • Salida programada y estado de Ethernet
Datos compatibles con MAOC
Especifica si los datos son compatibles con la instrucción Leva de salida del brazo de movimiento (Motion Arm Output Cam, MAOC). Si los datos no son compatibles con MAOC, no podrá utilizar este dispositivo con las instrucciones MAOC.
Entre los posibles valores se incluyen:
  • No
    (predeterminado)
  • Sí
    (disponible solo cuando
    Puntos
    tiene el valor
    16
    ). Cambia todos los canales a salida.
Este parámetro se aplica a dispositivos con la revisión principal 2.
Sello de hora
Especifica la asignación de puntos de sello de hora.
  • Por punto
    (predeterminado). Habilita el sello de hora solo para Entrada digital, sello de hora.
  • FIFO
    . Habilita el sello de hora solo para Entrada digital, FIFO.
    Consejo: Esta opción no está disponible cuando
    Conexión
    se establece en
    Datos con eventos
    ,
    Datos con eventos y estado de Ethernet
    o
    Datos de solo escucha con eventos
    .
  • Ninguno
    . No se habilitan ni Entrada digital, sello de hora ni Entrada digital, FIFO.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal