Vista Estado de sincronización de hora

Utilice la vista
Estado de sincronización de hora
para ver la información actual sobre los relojes de tiempo real en la red.
Los datos solo se muestran si el dispositivo está en línea o si la función Sincronización de hora de CIP Sync (Common Industrial Protocol) está habilitada. La Sincronización de hora de CIP Sync se habilita o deshabilitada en la vista
Configuración de sincronización de hora
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal