Vista Configuración de sincronización de hora
Utilice la vista
Configuración de sincronización de hora
para sincronizar los puertos mediante la configuración de sincronización de hora. La sincronización de hora sincroniza con una precisión de nanosegundos los relojes de tiempo real de los dispositivos de una red. Utilizando la selección de mejores relojes maestros, el conmutador identifica el puerto del conmutador que está conectado a un dispositivo con el mejor origen de reloj. A continuación, el conmutador sincroniza su reloj interno con el mejor origen de reloj y el puerto del conmutador se establece en estado maestro. El origen de reloj más preciso de la red se conoce como el reloj de gran maestro.Los datos solo se muestran cuando el dispositivo está en línea. Para configurar la sincronización de hora, el dispositivo debe estar en línea y la casilla de verificación
Habilitar sincronización de hora
está activada.Entregue su opinión