Parámetros de la vista Configuración de sincronización de hora

La vista
Configuración de sincronización de hora
incluye estos parámetros.
CONSEJO: Los parámetros disponibles varían en función del tipo de reloj seleccionado.
Parámetro
Descripción
Tipo de reloj
Indica el tipo de reloj seleccionado para la configuración. En función de la selección, varían los parámetros adicionales disponibles para la configuración. Valores disponibles:
  • Límite
  • Transparente de extremo a extremo
  • Avance
  • NTP-PTP
Identidad del reloj
Muestra un valor leído del conmutador y que se utiliza para identificar al reloj.
Prioridad 1 de selección de gran maestro
Indica la prioridad relativa principal del reloj de gran maestro con otros relojes del sistema. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 255. El valor máximo de prioridad es cero (0).
Prioridad 2 de selección de gran maestro
Indica la prioridad relativa secundaria del reloj de gran maestro con otros relojes del sistema. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 255. El valor máximo de prioridad es cero (0).
Desplazamiento desde el maestro
Muestra el valor de desplazamiento entre el reloj local y el reloj maestro.
Puerto
Muestra el puerto seleccionado para su configuración. El número de puerto incluye el tipo de puerto (Fa para Fast Ethernet o Gi para Gigabit Ethernet), el número de módulo base o de expansión (1 para el base, 2 para el primer módulo de expansión o 3 para el segundo módulo de expansión), y el número de puerto específico.
Por ejemplo:
  • Gi1/1 es el puerto Gigabit Ethernet 1 en el base.
  • Gi1/2 es el puerto Gigabit Ethernet 2 en el base.
  • Fa1/1 es el puerto Fast Ethernet 1 en el base.
  • Fa2/1 es el puerto Fast Ethernet 1 en el primer módulo de expansión.
Habilitar sincronización de hora
Indica que la configuración del puerto del dispositivo está habilitada. Si no está activada, la configuración de puerto está deshabilitada.
Estado de sincronización de hora
Muestra el estado actual del puerto Sincronización de hora del dispositivo. Valores disponibles:
  • Inicializando
  • Con errores
  • Deshabilitado
  • Escuchando
  • Pre_Master
  • Maestro
  • Avance
    : cuando el controlador de Ethernet está en línea y Sincronización de hora está deshabilitada, los puertos de la unidad base están en modo Avance.
  • Sin calibrar
  • Esclavo
Solicitud de retardo
Determina el intervalo de tiempo recomendado para que los dispositivos conectados envíen mensajes de solicitud de retardo cuando el puerto del conmutador está en el estado Maestro. Los valores disponibles oscilan entre -1 y 6. El valor predeterminado es
5
(32 segundos).
Tiempo de espera de anuncio
Determina el número de intervalos de anuncio que deben pasar sin recibir un mensaje de anuncio desde el reloj primario o gran maestro antes de que el conmutador seleccione un nuevo reloj primario o gran maestro. Los valores disponibles oscilan entre 2 y 10. El valor predeterminado es
3
.
Intervalo de anuncio
Determina la longitud de un intervalo de anuncio. Los valores disponibles oscilan entre 0 y 4. El valor predeterminado es
1
.
Intervalo de sincronización
Determina la longitud de un intervalo de sincronización. Los valores disponibles oscilan entre -1 y 1. El valor predeterminado es
0
.
Límite de fallos de sincronización
Determina el número de fallos para el límite de sincronización. Los valores disponibles oscilan entre 50 y 500.000.000. El valor predeterminado es
500.000.000
.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Establecer
Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo
Introducir contraseña
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal