Cuadro de diálogo Diagnóstico de cable
Utilice el cuadro de diálogo
Diagnóstico de cable
para diagnosticar un problema de cable:- Ejecutar prueba de diagnóstico de cable
- Ver el estado de los cables
IMPORTANTE:
- Para llevar a cabo una prueba válida de cable para puertos gigabit, primero debe configurar el puerto gigabit como tipo de medios RJ45 en la interfaz web del Gestor de dispositivos.
- La prueba puede interrumpir las conexiones con el dispositivo y cualquier dispositivo conectado a través del dispositivo. La prueba también puede interrumpir la conexión entre la estación de trabajo y el controlador.Debe tener el privilegio correcto para ejecutar la prueba.
CONSEJO:
Los parámetros de esta vista están disponibles mientras está en línea.
Entregue su opinión