Parámetros del cuadro de diálogo Nueva entrada
El cuadro de diálogo
Nueva entrada
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Número de entradas disponibles | Muestra el número de entradas de traducción disponibles en el conmutador. El conmutador admite un máximo de 128 entradas de traducción. |
Tipo de entrada | Define el tipo de entrada que se va a agregar a la tabla de traducción.
|
Dirección IP pública inicial | Especifica la dirección pública o la dirección inicial de los dispositivos. La dirección IP pública debe ser única. Puede haber duplicados en diferentes instancias de NAT, pero no en la misma instancia. La misma dirección IP pública puede aparecer tanto en la tabla NAT de privada a pública como en la tabla NAT de pública a privada de la misma instancia. Una Dirección IP privada inicial no válida hace que el campo Direcciones privadas efectivas quede en blanco.Si el Tipo de entrada es Subred , la Dirección IP pública inicial debe corresponder con el tamaño de la máscara de subred. Ver más detalles en Dirección IP pública inicial. |
Dirección IP privada inicial | Especifica la dirección existente o la dirección inicial de los dispositivos de la subred privada. La dirección IP privada debe ser única. Puede haber duplicados en diferentes instancias de NAT, pero no en la misma instancia. La misma dirección IP privada puede aparecer tanto en la tabla NAT de privada a pública como en la tabla NAT de pública a privada de la misma instancia. Una Dirección IP privada inicial no válida hace que el campo Direcciones privadas efectivas quede en blanco.Si el Tipo de entrada es Subred , la Dirección IP privada inicial debe corresponder con el tamaño de la máscara de subred. Ver más detalles en Dirección IP privada inicial. |
Rango | Especifica el número de direcciones que se incluirán en el rango. Los valores válidos son 1..128. El valor predeterminado es 1. Consejo : Cada dirección del rango cuenta como una entrada de traducción. El conmutador admite un máximo de 128 entradas de traducción. |
Máscara de subred | Especifica una lista de máscaras de subred válidas para las direcciones que se van a traducir. Valores válidos:
|
Direcciones públicas efectivas | Muestra la dirección pública única o el rango de direcciones públicas únicas para representar los dispositivos. |
Direcciones privadas efectivas | Muestra la dirección existente o el rango de direcciones existentes de los dispositivos de la subred privada que están configurados para la traducción. |
Entregue su opinión