Dirección IP privada inicial
Si el
Tipo de entrada
es Subred
, la Dirección IP privada inicial
debe corresponderse con el tamaño de la máscara de subred, tal como se muestra en esta tabla.Máscara de subred | Dirección de subred privada inicial |
|---|---|
255.255.0.0 | Los dos últimos octetos deben ser 0. EJEMPLO: 192.168.0.0 |
255.255.255.0 | El último octeto debe ser 0. EJEMPLO: 192.168.1.0 |
255.255.255.128 | El último octeto debe ser 0 o 128. EJEMPLO: 192.168.1.0 o 192.168.1.128 |
255.255.255.192 | El último octeto debe ser uno de estos números:
EJEMPLO: 192.168.1.64 |
255.255.255.224 | El último octeto debe ser uno de estos números:
EJEMPLO: 192.168.1.32 |
255.255.255.240 | El último octeto debe ser uno de estos números:
EJEMPLO: 192.168.1.16 |
Entregue su opinión