Vista Acción del fallo/programa

Utilice la vista
Acción del fallo/programa
para configurar cada puerto en el conmutador para los cambios en el controlador. Utilice esta vista para:
  • Determinar el comportamiento de cada puerto en las transiciones del controlador al modo Programa.
  • Determinar el comportamiento en cada puerto cuando se interrumpe la conexión desde el controlador al conmutador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal