Configurar los puertos para los cambios en el controlador
Utilice la vista
Acción del fallo/programa
para configurar los puertos para estos cambios en el controlador:- El controlador cambia al modo Programa
- Se interrumpe la comunicación entre el controlador y el conmutadorCONSEJO:El conmutador puede estar en línea o fuera de línea.
Para configurar los puertos para los cambios en el controlador
- En la ficha del dispositivo, seleccioneAcción del fallo/programa.
- En la vistaAcción del fallo/programa, configure los parámetros de cada puerto según sea necesario.
- SeleccioneAceptarpara finalizar los cambios.
Entregue su opinión