Parámetros de la vista Acción del fallo/programa

La vista
Acción del fallo/programa
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Puerto
Puerto seleccionado para su configuración. El número de puerto incluye el tipo de puerto (Fa para Fast Ethernet, Gi para Gigabit Ethernet o Te para Ten Gigabit), el número de dispositivo base o de expansión (1 para el base, 2 para el primer dispositivo de expansión o 3 para el segundo dispositivo de expansión), y el número de puerto específico. Por ejemplo:
  • Gi1/1 es el puerto Gigabit Ethernet 1 en el base.
  • Gi1/2 es el puerto Gigabit Ethernet 2 en el base.
  • Fa1/1 es el puerto Fast Ethernet 1 en el base.
  • Fa2/1 es el puerto Fast Ethernet 1 en el primer dispositivo de expansión.
El número de dispositivo base y de expansión solo se aplica a los conmutadores Stratix 8000/8300.
Estado del puerto durante
Modo Programa
Cuando el controlador cambia al modo Programa, especifica lo que pasa en cada puerto. Los valores disponibles son:
  • Retener último estado
    (predeterminado): el puerto asociado mantiene el estado actual.
  • Deshabilitar
    : el puerto asociado está deshabilitado.
  • Habilitar
    : el puerto asociado está habilitado.
IMPORTANTE
: Establecer un puerto en
Deshabilitar
puede interrumpir la comunicación hacia y desde el conmutador.
Estado del puerto durante
Modo Fallo
Si se pierde la comunicación entre el controlador y el conmutador, especifica lo que ocurre en cada puerto. Los valores disponibles son:
  • Retener último estado
    (predeterminado): el puerto asociado mantiene el estado actual.
  • Deshabilitar
    : el puerto asociado está deshabilitado.
  • Habilitar
    : el puerto asociado está habilitado.
IMPORTANTE
: Establecer un puerto en
Deshabilitar
puede interrumpir la comunicación hacia y desde el conmutador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal