Vista EtherChannels

Use la vista
EtherChannels
para ver información sobre EtherChannels. Un EtherChannel, o grupo de puertos, es un grupo de dos o más puertos de conmutador Fast Ethernet o Gigabit Ethernet que se incluyen en un vínculo lógico. El grupo crea un vínculo de mayor ancho de banda entre dos conmutadores. Por ejemplo, se pueden asignar cuatro puertos de conmutadores de 10/100 a un EtherChannel para proporcionar un ancho de banda de dúplex completo de hasta 800 Mb/s. Si uno de los puertos del EtherChannel no está disponible, el tráfico se transfiere por los restantes puertos dentro del EtherChannel.
Utilice la vista
EtherChannels
para:
  • Ver los grupos EtherChannel.
  • Ver el modo.
  • Vea los miembros de puerto asignados a cada EtherChannel.
  • Ver el estado de los miembros del puerto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal