Crear o editar un grupo EtherChannel
Use la vista
EtherChannels
para crear un nuevo grupo EtherChannel o para editar un grupo EtherChannel existente.Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
Para crear un nuevo grupo EtherChannel o editar un grupo EtherChannel existente
- En la ficha del dispositivo, seleccioneEtherChannels.
- En la vistaEtherChannels, realice una de estas dos acciones según sea necesario:
- Para crear un nuevo grupo EtherChannel, seleccione
. - Para editar un grupo EtherChannel existente, seleccione
.
- EnAgregar/Editar EtherChannel, configure estos parámetros:
- EtherChannel
- Modo de canal
- Miembros del puerto
- SeleccioneEstablecerpara enviar la configuración al conmutador.
Entregue su opinión