Parámetros de la vista EtherChannels

La vista
EtherChannels
incluye estos parámetros:
IMPORTANTE:
Asegúrese de que todos los puertos de un EtherChannel tienen la misma velocidad y el mismo modo dúplex.
Parámetro
Descripción
add-pool
Abre el cuadro de diálogo
Agregar/Editar EtherChannel
para agregar un EtherChannel.
edit-pool
Abre el cuadro de diálogo
Agregar/Editar EtherChannel
para editar un EtherChannel.
delete-pool
Elimina un grupo EtherChannel.
EtherChannel
Muestra el número de grupo EtherChannel.
Modo
Muestra cómo se activan los puertos. Con todas las opciones a excepción de Activado, se realizan negociaciones para determinar qué puertos se activan. Los puertos incompatibles se ponen en un estado independiente y continúan transportando tráfico de datos, pero no participan en el EtherChannel.
Están disponibles estos modos:
  • Protocolo de control de agregación de enlaces (Activo)
    : este modo habilita el protocolo de control de agregación de enlaces (Link Aggregation Control Protocol, LACP) de forma incondicional. El puerto envía paquetes de LACP a otros puertos para iniciar las negociaciones para crear EtherChannels. Un puerto en modo Activo puede formar un EtherChannel con otro puerto que se encuentra en modo Activo o Pasivo. Los puertos deben configurarse para dúplex completo.
  • Protocolo de control de agregación de puertos (Port Aggregation Control Protocol, PAgP)
    : este modo habilita el protocolo de control de agregación de puertos (Port Aggregation Protocol, PAgP), un protocolo propiedad de Cisco. El puerto responde a las solicitudes para crear EtherChannels, pero no inicia las negociaciones. Este modo silencioso se recomienda cuando se conecta un puerto a un dispositivo, como un servidor de archivos o un analizador de paquetes que es poco probable que envíe paquetes de PAgP.
  • Protocolo de control de agregación de puertos (no silenciado)
    : este modo es el mismo que el modo Automático, pero se recomienda cuando el puerto está conectado a un dispositivo que se espera que esté activo iniciando EtherChannels. Un puerto en el modo Automático puede formar un EtherChannel con otro puerto en el modo Deseable.
  • Protocolo de control de agregación de puertos deseable
    : este modo habilita el Protocolo de agregación de puerto (Port Aggregation Protocol, PAgP), un protocolo propiedad de Cisco. El puerto inicia negociaciones para formar EtherChannels enviando paquetes de PAgP a otros puertos. Este modo "silencioso" se recomienda cuando se conecta un puerto a un dispositivo, como un servidor de archivos o un analizador de paquetes que es poco probable que envíe paquetes de PAgP. Un puerto en el modo Deseable puede formar un EtherChannel con otro puerto que esté en el modo Deseable o Automático.
  • Protocolo de control de agregación de puertos deseable (no silenciado)
    : este modo es el mismo que el modo Deseable, pero se recomienda cuando el puerto está conectado a un dispositivo que inicia EtherChannels.
  • Protocolo de control de agregación de enlaces (Pasivo)
    : este modo habilita el protocolo de control de agregación de enlaces únicamente si se detecta un dispositivo LACP en el otro extremo del vínculo. El puerto responde a las solicitudes para crear EtherChannels, pero no inicia las negociaciones. Los puertos deben configurarse para dúplex completo.
  • Estático
    : - Todos los puertos se unen al EtherChannel, sin negociaciones. Este modo puede ser útil si el dispositivo remoto no admite los protocolos que requieren otros modos. Los conmutadores a ambos extremos del vínculo se deben configurar en el modo Activado.
Miembros
Muestra los puertos seleccionados para el grupo de canales.
Estado
Muestra el estado de los puertos que pueden participar en este EtherChannel.
Valores disponibles:
  • Caído
  • En uso
  • No en uso
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Para ver la vista
EtherChannels
, seleccione esta opción para actualizar la vista después de eliminar un grupo EtherChannel.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal