Ver el estado de la red PRP
El Protocolo de redundancia paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP) requiere dos redes físicas independientes para funcionar. Estas redes se denominan LAN A y LAN B.
Los conmutadores Stratix 5400 y 5410 tienen puertos designados para grupos de canales PRP. Un grupo de canales PRP es una interfaz lógica que agrega dos puertos físicos Gigabit Ethernet en un solo vínculo. En el grupo de canales, el puerto miembro Gigabit Ethernet con número inferior es el puerto principal que se conecta a la LAN A. El puerto con el número más alto es el puerto secundario que se conecta a la LAN B.
Utilice las vistas
Protocolo de redundancia paralela
y Grupo de canales X
para ver los puertos miembro de PRP y supervisar el estado de cada LAN en la red PRP.
CONSEJO:
Los grupos de canales de PRP y la información de diagnóstico solo están disponibles cuando la aplicación está en línea y la entidad de redundancia de vínculos está habilitada.
Para ver el estado de la red del protocolo de redundancia paralela
- En la ficha del dispositivo, seleccioneProtocolo de redundancia paralelapara ver el estado de los puertos miembro de los conmutadores Stratix.CONSEJO:Solo los ajustes delGrupo de canales 1están disponibles para Stratix 5400. Los ajustesGrupo de canales 1yGrupo de canales 2están disponibles para Stratix 5410.
- En la navegación de la vista, expandaProtocolo de redundancia paralelay, a continuación, seleccioneGrupo de canales 1para ver las estadísticas de las LAN en el grupo de Canal 1.CONSEJO:Para el conmutador Stratix 5410, seleccioneGrupo de canales 2para ver las estadísticas de las LAN en el grupo de Canal 2.
Entregue su opinión