Cargar/Descargar un archivo de configuración de conmutador
Utilice la vista
Guardar/Restaurar
para cargar y descargar la configuración de conmutador hacia y desde el conmutador.
CONSEJO:
Es posible que deba introducir una contraseña válida de conmutador para cargar o descargar la configuración de conmutador.
Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
Para cargar/descargar una configuración de conmutador
- En la ficha del dispositivo, seleccioneGuardar/Restaurar.
- En la vistaGuardar/Restaurar, continúe con uno de estos dos pasos según sea necesario:
- Para cargar la configuración de conmutador en el proyecto, seleccioneCargar.Losarchivos config.text y vlan.dat se cargan desde el conmutador al proyecto.
- Para descargar la configuración de conmutador en el conmutador, seleccioneDescargar.Los archivos config.text y vlan.dat se descargan del proyecto al conmutador.CONSEJO:Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación de descarga al intentar descargar la configuración. Si una interrupción de la conexión en este momento no suponga un problema, seleccioneSí.
Entregue su opinión