Restablecer los contadores de diagnóstico de PRP
Cuando necesite ayuda para solucionar problemas, restablezca los contadores de diagnóstico de los nodos de PRP mediante
Restablecer contadores
en las vistas Grupo de canales 1
y Grupo de canales 2
.
CONSEJO:
Restablecer contadores
está disponible cuando está en línea y la entidad de redundancia de vínculo está habilitada.Para restablecer los contadores de diagnóstico de PRP
- En la ficha del dispositivo, expandaProtocolo de redundancia paralelay, a continuación, seleccioneGrupo de canales 1oGrupo de canales 2, según los contadores de diagnóstico que sea necesario restablecer.
- En la vistaGrupo de canales X, seleccioneRestablecer contadores.Establece los valores de los contadores de PRP a cero y después actualiza los valores en la vista con los valores actuales de los contadores.
Entregue su opinión