Restablecer los contadores de diagnóstico de puerto

Utilice el cuadro de diálogo
Diagnóstico de puerto
para restablecer los contadores de la interfaz y de los medios físicos a cero con el fin de ayudar a solucionar problemas.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Estado del puerto
    .
  2. En la vista
    Estado del puerto
    , en la columna
    Diagnóstico de puerto
    del puerto correspondiente, seleccione FTDStudioPortDiag.
  3. En
    Diagnóstico de puerto
    , seleccione
    Restablecer contadores
    .
    Los valores de los contadores de la interfaz y de los medios físicos del dispositivo se restablecen a cero y los valores mostrados en el cuadro de diálogo se actualizan con los valores actuales de los contadores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal