Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico de puerto

El cuadro de diálogo
Diagnóstico de puerto
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Unidad
Indica la unidad en la que se encuentra el puerto.
Contadores de la interfaz
Estos elementos de estado permiten ver el estado de los octetos recibidos y enviados, y los paquetes recibidos y enviados.
  • Entrada de octetos
    : número de octetos recibidos por el puerto.
  • Salida de octetos
    : número de octetos enviados por el puerto.
  • Entrada de paquetes de unidifusión
    : número de paquetes de unidifusión recibidos por el puerto.
  • Salida de paquetes de unidifusión
    : número de paquetes de unidifusión enviados por el puerto.
  • Entrada de paquetes que no son de unidifusión
    : número de paquetes de multidifusión recibidos por el puerto.
  • Salida de paquetes que no son de unidifusión
    : número de paquetes de multidifusión enviados por el puerto.
  • Entrada de paquetes descartados
    : número de paquetes de entrada descartados.
  • Salida de paquetes descartados
    : número de paquetes de salida que se han descartado.
  • Entrada de paquetes con errores
    : número de paquetes de entrada que contienen errores.
  • Salida de paquetes con errores
    : número de paquetes de salida que contienen errores.
  • Entrada de paquetes de protocolo desconocido
    : número de paquetes de entrada con protocolos desconocidos.
Contadores de medios físicos
Indica los contadores que permiten ver el estado de estos elementos:
  • Errores de alineación
    : número de marcos recibidos que no son un número integral de octetos en longitud.
  • Errores FCS
    : errores de secuencia de comprobación de marcos. Número de marcos recibidos que no pasan la verificación de secuencia de comprobación de marcos (Frame Check Sequence, FCS).
  • Colisiones simples
    : número de colisiones simples.
  • Colisiones múltiples
    : número de colisiones múltiples.
  • Errores de prueba SQE
    : número de veces que se generó el mensaje SQE TEST ERROR.
  • Transmisiones diferidas
    : recuento de transmisiones diferidas por red ocupada.
  • Últimas colisiones
    : número de últimas colisiones.
  • Colisiones excesivas
    : número de marcos en los que falla la transmisión debido a un exceso de colisiones.
  • Errores de transmisión MAC
    : número de marcos que no pueden transmitir debido a un error interno de transmisión de subcapa MAC.
  • Errores de recepción MAC
    : número de marcos que no pudieron recibirse debido a un error interno de recepción de subcapa MAC.
  • Detección de portadora
    : número de veces que se pierde o nunca se declara la condición de detección portadora al intentar transmitir un marco.
  • Marco demasiado largo
    : muestra el número de marcos recibidos que exceden el tamaño de marco máximo permitido.
Restablecer contadores
Restablecer los contadores a cero.
Restablecer contadores
no está disponible mientras está fuera de línea.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal