Importar una configuración del conmutador

Para restaurar la configuración de un conmutador, importe la configuración de conmutador desde los archivos almacenados en el equipo. La configuración de conmutador incluye el archivo config.text y el archivo vlan.dat.
Para importar los archivos de configuración de conmutador
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Guardar/Restaurar
    .
  2. En la vista
    Guardar/Restaurar
    , seleccione
    Importar
    .
  3. Para Logix Designer, en el cuadro de diálogo de selección, seleccione uno o varios archivos de configuración enumerados en el título del cuadro de diálogo y, a continuación, seleccione
    Abrir
    .
    Para FactoryTalk Design Studio, en el cuadro de diálogo Importar, seleccione
    Examinar
    , seleccione el archivo de configuración, seleccione
    Abrir
    y, a continuación, seleccione
    Siguiente
    para cada archivo de configuración. Tras seleccionar el último archivo de configuración, haga clic en
    Importar
    .
    CONSEJO: Para descargar la configuración importada en el conmutador, seleccione
    Descargar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal