Parámetros de la vista Guardar/Restaurar
La vista
Guardar/Restaurar
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Intercambiar configuración con el conmutador | |
Cargar | Carga los archivos config.text y vlan.dat del conmutador al proyecto. |
Descargar | Descarga los archivos config.text y vlan.dat del proyecto al conmutador. |
Importar/exportar configuración | |
Importar | Abre Importar para introducir los archivos config.text y vlan.dat que desea importar del equipo al proyecto. |
Exportar | Abre Exportar para introducir los archivos config.text y vlan.dat que desea exportar del proyecto a su equipo. |
Entregue su opinión