Exportar la configuración de conmutador
Una vez cargada la configuración de conmutador desde el conmutador al proyecto, la configuración de conmutador se puede exportar como archivos informáticos. Dependiendo del modelo, la configuración del conmutador puede consistir en un solo archivo config.text o archivos config.text y vlan.dat. Utilice la vista
Guardar/Restaurar
para exportar la configuración de conmutador.La
exportación
no está disponible si no hay ninguna configuración de conmutador para exportar.Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
Para exportar la configuración de conmutador a los archivos
- En la ficha del dispositivo, seleccioneGuardar/Restaurar.
- En la vistaGuardar/Restaurar, seleccioneExportar.
- Para Logix Designer enExportar, vaya a la carpeta donde desea almacenar la configuración, escriba un Nombre de archivo para el archivo ZIP que contiene la configuración y, a continuación, seleccioneGuardar.Para FactoryTalk Design Studio, enExportar configuración del dispositivo, seleccioneExportary, a continuación,Siguientepara cada archivo que se va a exportar. Seleccione Para FactoryTalk Design Studio en Exportar configuración del dispositivo, seleccioneExportary, a continuación,Siguientepara cada archivo que se va a exportar. SeleccioneCerrarcuando haya terminado.
CONSEJO:
El archivo se guarda en la carpeta
Descargas
de su navegador.Entregue su opinión