Editar un grupo de DHCP
Utilice la vista
Grupos de DHCP
para editar las propiedades de un grupo de DHCP existente.Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
- El DHCP está habilitado.
Para editar un grupo de DHCP existente
- En la ficha del dispositivo, seleccioneGrupos de DHCP.
- En la vistaGrupos de DHCP, active la casilla del grupo que desea editar y, a continuación, seleccione
. - EnAgregar/editar grupo de DHCP, modifique los parámetros según sea necesario.
- SeleccioneEstablecerpara enviar los cambios al conmutador.CONSEJO:Es posible que deba introducir una contraseña en el cuadro de diálogoIntroducir contraseña.
Entregue su opinión