Diagnosticar un problema con el vínculo
Utilice el cuadro de diálogo
Diagnóstico de puerto
para ver el estado del rendimiento del vínculo para diagnosticar un problema con el vínculo entre un puerto y un nodo seleccionados. También puede restablecer y borrar todos los contadores de estado.Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
Para diagnosticar un problema con el vínculo entre un puerto y un nodo
- En la ficha del dispositivo, seleccioneEstado del puerto.
- En la vistaEstado del puerto, en la columnaDiagnóstico de puertodel puerto correspondiente, seleccione
. - EnDiagnóstico de puerto, consulte esta información de diagnóstico:
- Contadores de paquetes y octetos
- Colisiones en el vínculo
- Errores en el vínculo
- (Opcional) SeleccioneRestablecer contadorespara restablecer y borrar los contadores de estado.
Entregue su opinión