Eliminar un grupo de DHCP
Utilice la vista
Grupos de DHCP
para eliminar un grupo de DHCP existente.Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
- El DHCP está habilitado.
Para eliminar un grupo de DHCP existente
- En la ficha del dispositivo, seleccioneGrupos de DHCP.
- En la vistaGrupos de DHCP, active la casilla de los grupos que desea eliminar y, a continuación, seleccione
. - En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccioneEliminar.También se eliminarán todas las direcciones persistentes asociadas al grupo de DHCP seleccionado.
Entregue su opinión