Parámetros de la vista Grupos de DHCP

La vista
Grupos de DHCP
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Habilitar Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
Indica si el grupo de DHCP está habilitado o deshabilitado.
Los valores se obtienen del conmutador y solo se muestran cuando el DHCP está habilitado.
Habilitar DHCP Snooping
Indica si la búsqueda del protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) está habilitada o deshabilitada.
add-pool
Abre el cuadro de diálogo
Agregar/editar grupo de DHCP
para crear un nuevo grupo de DHCP.
edit-pool
Abre el cuadro de diálogo
Agregar/editar grupo de DHCP
para editar las propiedades de grupo de DHCP.
delete-pool
Elimina la fila del grupo de DHCP actualmente seleccionada. También se eliminarán todas las direcciones persistentes asociadas al grupo de DHCP seleccionado.
Nombre
Especifica el nombre del grupo de direcciones IP de DHCP configurado en el conmutador. Un grupo de direcciones IP de DHCP es un rango (o grupo) de direcciones IP disponibles que el conmutador puede asignar a dispositivos conectados.
Dirección IP inicial
Muestra la dirección IP inicial que define el rango de direcciones del grupo de direcciones IP de DHCP.
Dirección IP final
Muestra la dirección IP final que define el rango de direcciones del grupo de direcciones IP de DHCP.
Solo direcciones preasignadas
Indica si la dirección IP está preasignada para el puerto seleccionado y no está disponible para su asignación dinámica DHCP normal. La dirección IP debe ser una dirección del grupo especificado en la vista
Asignación de dirección DHCP
del campo Grupo de DHCP.
Búsqueda de DHCP
Indica si la difusión de solicitudes de DHCP está restringida más allá del conmutador conectado o no. Si está habilitada, los dispositivos solo reciben asignaciones de direcciones del conmutador conectado.
Esta opción está disponible en interfaces de VLAN.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Establecer
Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo
Introducir contraseña
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal