Crear un nuevo grupo de DHCP
Cree un nuevo grupo de direcciones de DHCP una vez que el DHCP esté habilitado.
Requisitos previos
- El dispositivo está en línea.
Para crear un grupo de DHCP
- En la ficha del dispositivo, seleccioneGrupos de DHCP.
- En la vistaGrupos de DHCP, seleccione estas casillas de verificación:
- Habilitar Protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
- Habilitar DHCP Snooping
- Seleccione
. - EnAgregar/Editar grupo de DHCP, configure las propiedades del grupo de direcciones de DHCP según sea necesario.
- SeleccioneEstablecerpara enviar los cambios al conmutador.CONSEJO:Es posible que deba introducir una contraseña en el cuadro de diálogoIntroducir contraseña.
Entregue su opinión