Parámetros del cuadro de diálogo Agregar/editar grupo de DHCP
El cuadro de diálogo
Agregar/editar grupo de DHCP
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Configuración de DHCP | |
Nombre de grupo de DHCP | Nombre del grupo de direcciones IP de DHCP configurado en el conmutador. Un grupo de direcciones IP de DHCP es un rango (o grupo) de direcciones IP disponibles que el conmutador puede asignar a dispositivos conectados. El nombre puede tener hasta 31 caracteres alfanuméricos. El nombre no puede contener un "?" ni un tabulador. |
Red de grupo de DHCP | Dirección IP de la subred del grupo de direcciones IP de DHCP. El formato es una dirección numérica de 32 bits escrita como cuatro números separados por puntos (por ejemplo, 223.255.255.255). El primer octeto puede estar en el rango de 0 a 223; el segundo, tercer y cuarto octetos pueden estar en el rango de 0 a 255. Esta dirección no puede ser mayor que 223.xxx.yyy.zzz (donde xxx, yyy y zzz son el segundo, tercer y cuarto octetos en la dirección IP de máscara de subred). |
Máscara de subred | Dirección de red que identifica la subred (subnet) del grupo de direcciones IP de DHCP. Las subredes segmentan los dispositivos de una red en grupos más pequeños. El valor predeterminado es 255.255.255.0. |
Puerta de enlace predeterminada | Dirección IP de la puerta de enlace predeterminada para el cliente DHCP que está utilizando este servidor. El formato es una dirección numérica de 32 bits escrita como cuatro números separados por puntos (por ejemplo, 255.255.255.255). Cada número puede ir de 0 a 255. |
Nombre de dominio | Nombre de dominio para el cliente DHCP. El nombre puede tener hasta 31 caracteres alfanuméricos. El nombre no puede contener un "?" ni un tabulador. |
Dirección IP inicial | Indica la dirección IP inicial que define el rango de direcciones del grupo de direcciones IP de DHCP. El primer octeto puede estar en el rango de 0 a 223; el segundo, tercer y cuarto octetos pueden estar en el rango de 0 a 255. Asegúrese de que ningún otro dispositivo de la red utiliza ninguna de las direcciones IP asignadas. |
Dirección IP final | Indica la dirección IP final que define el rango de direcciones del grupo de direcciones IP de DHCP. El primer octeto puede estar en el rango de 0 a 223; el segundo, tercer y cuarto octetos pueden estar en el rango de 0 a 255. Asegúrese de que ningún otro dispositivo de la red utiliza ninguna de las direcciones IP asignadas. |
Usar solo direcciones preasignadas | Indica si la dirección IP está preasignada para el puerto seleccionado y no está disponible para su asignación dinámica DHCP normal. La dirección IP debe ser una dirección del grupo especificado en la vista Asignación de dirección DHCP del campo Grupo de DHCP. |
Habilitar búsqueda de DHCP para este grupo | Indica si la difusión de solicitudes de DHCP está restringida más allá del conmutador conectado o no. Si está habilitada, los dispositivos solo reciben asignaciones de direcciones del conmutador conectado. Esta opción está disponible en interfaces de VLAN. |
Duración del contrato de alquiler | |
Nunca caduca | La duración del alquiler de la dirección IP asignada en el grupo de direcciones DHCP es ilimitada. |
Personalizado | Especifica la duración del alquiler de la dirección IP asignada en el grupo de direcciones de DHCP en números de días, horas y minutos. Esta duración del contrato de alquiler se utiliza para todas las asignaciones. |
Días | Longitud del contrato de alquiler en días. El valor se convierte en segundos cuando se envía al conmutador. Esto solo está disponible cuando Duración del contrato de alquiler es Personalizada . |
Horas | Longitud del contrato de alquiler en horas. El valor se convierte en segundos cuando se envía al conmutador. Esto solo está disponible cuando Duración del contrato de alquiler es Personalizada . |
Minutos | Longitud del contrato de alquiler en minutos. El valor se convierte en segundos cuando se envía al conmutador. Esto solo está disponible cuando Duración del contrato de alquiler es Personalizada . |
Servidor DHCP | |
Dirección DNS principal | Dirección IP de los servidores IP del sistema de nombres de dominio (Domain Name System, DNS) principal disponible para un cliente DHCP. |
Dirección WINS principal | Dirección IP del servidor de nombres de Microsoft NetBIOS principal (servidor WINS) disponible para un cliente DHCP. |
Dirección DNS secundaria | Dirección IP de los servidores IP del sistema de nombres de dominio (Domain Name System, DNS) secundario disponible para un cliente DHCP. |
Dirección WINS secundaria | Dirección IP del servidor de nombres de Microsoft NetBIOS secundario (servidor WINS) disponible para un cliente DHCP. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión