Copiar archivos de configuración o imagen de IOS

Utilice la vista
Sincronización de SD Flash
para copiar los archivos de configuración y el sistema operativo del conmutador hacia y desde una tarjeta flash SD cuando haya una tarjeta SD presente. Los archivos de configuración incluyen los archivos config.text y vlan.dat.
Requisitos previos
  • El dispositivo está en línea.
Para copiar los archivos de configuración o la imagen de IOS a la tarjeta SD
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Sincronización de SD Flash
    .
  2. En la vista
    Sincronización de SD Flash
    , en la sección
    Copiar de conmutador a SD Flash
    o
    Copiar de SD Flash a conmutador
    , seleccione uno de estos dos botones según sea necesario:
    • Copiar configuración
      : copia los archivos de configuración.
    • Copiar imagen de IOS
      : copia la imagen de IOS.
      CONSEJO:
      Si tiene más de una imagen de IOS sincronizada con la tarjeta flash integrada del conmutador, es posible que se produzcan errores de sincronización. La solución es usar el CLI para borrar manualmente el espacio suficiente en la tarjeta flash.
  3. Cuando aparezca un mensaje preguntándole si desea sobrescribir los archivos, seleccione
    Sí
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal