Parámetros de la vista Sincronización de SD Flash
La vista
Sincronización de SD Flash
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Estado de SD Flash | |
Flash SD presente | Muestra Sí o No para indicar si hay una tarjeta SD presente. Si no hay ninguna tarjeta, el resto de opciones de la página aparecerán en blanco o atenuados. |
Estado de SD Flash | Muestra el estado de la tarjeta SD. Los valores disponibles son:
|
Estado de sincronización | |
Archivos de configuración | Muestra el estado actual de sincronización de los archivos config.text y vlan.dat en la tarjeta SD y la memoria flash integrada en el conmutador. Los valores disponibles son:
|
Imagen de IOS | Muestra el estado de sincronización actual de la imagen de IOS en la tarjeta SD y la memoria flash integrada del conmutador. Los valores disponibles son:
|
Copiar de SD Flash a conmutador | Copia los archivos de configuración o la imagen de IOS de la tarjeta SD en la memoria flash integrada del conmutador.
|
Copiar de conmutador a SD Flash | Copia los archivos de configuración o imagen de IOS desde la memoria flash integrada del conmutador en la tarjeta SD.
|
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Entregue su opinión