Configurar DHCP

Utilice la vista
DHCP
para configurar el protocolo de configuración dinámica de host para el conmutador.
IMPORTANTE:
Tenga cuidado con la asignación automática de direcciones IP cuando conecte un anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR) con dispositivos simétricos. El controlador no puede detectar las direcciones IP incorrectas de dispositivos idénticos que se encuentran en la posición incorrecta
Para asegurarse de que la persistencia del protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) funcione correctamente, siga estas reglas de aplicación:
  • Todos los dispositivos de una red basada en IP deben tener una dirección IP única. DHCP asigna automáticamente información de direcciones IP de un grupo de direcciones disponibles a dispositivos recién conectados (clientes DHCP) en la red. Si un dispositivo abandona la red y luego vuelve a unirse a ella, el dispositivo recibe la siguiente dirección IP disponible, que podría ser o no la misma dirección que tenía antes.
  • El conmutador se puede establecer para que funcione como un servidor DHCP para que proporcione persistencia de DHCP. Con la persistencia DHCP, puede asignar una dirección IP específica a cada puerto para asegurarse de que un dispositivo que está conectado a un puerto específico recibe la misma dirección IP. Esta función solo funciona con un dispositivo conectado a cada puerto configurado para la persistencia de DHCP. Para los conmutadores Stratix 8000/8300, el servidor DHCP también proporciona direcciones a los clientes BOOTP.
Requisitos previos
  • El conmutador debe estar en línea y en comunicación.
  • El conmutador debe estar operando en una red de anillo.
Para configurar DHCP
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Anillo de nivel de dispositivo
    y, a continuación, expanda
    Anillo X
    .
  2. Seleccione
    DHCP
    .
  3. En la vista
    Anillo X - DHCP
    , rellene los parámetros según sea necesario.
  4. Seleccione
    Aceptar
    para finalizar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal