Parámetros de la vista Anillo X - DHCP
La vista
Anillo X - DHCP
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Obtener automáticamente la configuración de IP para los dispositivos DLR mediante DHCP | Indica si el conmutador obtiene automáticamente una dirección IP y una máscara de subred del servidor del protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Mientras el conmutador no se reinicie, el conmutador seguirá utilizando la información de IP asignada. |
Función prevista del servidor DHCP de DLR | Cuando se selecciona Obtener automáticamente la configuración de IP para los dispositivos DLR mediante DHCP , especifica la función del servidor DHCP del anillo de nivel de dispositivo (Device Level Ring, DLR). Valores disponibles:
|
Número de miembros del anillo | Cuando la Función prevista del servidor DHCP de DLR está establecida en Principal , especifica el número de miembros del anillo.Los valores disponibles oscilan entre 1 y 255. |
Avanzado | Indica si se debe habilitar la Búsqueda de DHCP de DLR. |
Direcciones IP configuradas - Miembro de anillo | Muestra el orden de los dispositivos en el anillo cuando el conmutador es el supervisor de anillo. El conmutador siempre es miembro del anillo 1. Para varios miembros de anillo, existe un rango. Los valores disponible son 2 hasta el número de miembros del anillo mayor o igual a 2. |
Direcciones IP configuradas - Dirección IP | Muestra la dirección IP asignada al puerto del conmutador. La dirección IP está reservada para el puerto seleccionado y no está disponible para su asignación dinámica DHCP normal. La dirección IP debe ser una dirección del grupo especificado en Grupo de DHCP .Los valores disponibles oscilan entre 0 y 255. El primer octeto no debe ser 127 y debe ser menor que 224. |
Direcciones IP configuradas - Nombre de host | En el caso de los miembros de anillo individuales, muestra un nombre descriptivo del host asociado al anillo. Los valores disponibles son caracteres ASCII con una longitud máxima de 64. |
Direcciones IP configuradas - Grupo de DHCP | Muestra el nombre del grupo de direcciones IP de DHCP configurado en el conmutador. Un grupo de direcciones IP de DHCP es un rango (o grupo) de direcciones IP disponibles que el conmutador puede asignar a dispositivos conectados. |
![]() | Agrega un miembro de anillo. |
![]() | Edita el miembro de anillo existente. |
![]() | Elimina los miembros de anillo con la casilla de verificación seleccionada. |
Actualizar | Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo. |
Establecer | Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo Introducir contraseña . |
Entregue su opinión