Parámetros de la vista Acción del fallo/programa
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Puntos | Indica el punto al que se aplica esta configuración. |
Estado de salida durante el modo Fallo/Programa | Especifica el comportamiento de cada salida cuando el modo del controlador cambia a Programa o cuando se interrumpe la conexión del controlador con el dispositivo de salida. Los valores válidos son:
Este parámetro no está disponible en los modos Ejecución y Ejecución remota. |
ADVERTENCIA:
No cambie los valores del modo Fallo/Programa en línea en la vista
Acción del fallo/programa
, en las etiquetas del controlador, o por instrucción MSG. Los cambios solo surtirán efecto después de un ciclo de apagado y encendido.Entregue su opinión