Vista Acción del fallo/programa
Utilice esta vista para configurar los valores de Fallo y Programa de estado seguro que el dispositivo utiliza cuando el modo del controlador cambia a Fallo o Programa. Utilice esta vista para:
- Establezca un valor para cada salida cuando el controlador cambia al modo Programa.
- Establezca un valor para cada salida cuando la conexión del controlador con el dispositivo de salida se interrumpa después de haberse establecido inicialmente.
- Seleccione cómo responden las salidas si hay un fallo de comunicación en el modo Programa.
Entregue su opinión