Parámetros del Asistente de calibración (dispositivos de salida)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Calibrar
Identifica los canales que se van a calibrar.
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y el Modo ejecución remota.
Rango de calibración
Indica el rango de calibración.
Estado de calibración
Indica el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Referencia baja/alta
Indica el tipo de calibración.
  • Referencia baja
    . Muestra el valor de la señal de referencia baja del canal.
  • Referencia alta
    . Muestra el valor del origen de referencia alta en función de la configuración del canal.
Referencia registrada
Especifica el valor medido en miliamperios (mA) o voltios (V) en el rango de calibración, tal como se muestra en Valor bajo/alto.
Estado
Muestra los resultados del proceso de calibración como
OK
o
Error
.
Reintentar
Vuelve a iniciar el proceso de calibración para los canales que no se calibraron correctamente.
Este parámetro está disponible si falla el proceso de calibración para uno o más canales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal