Buscar
Last Update July 2026
PSModule
Nombre duplicado
El archivo EDS no coincide con la versión de archivo registrado
Error al analizar el archivo de registro
Error al establecer el tamaño del chasis
Error al cargar el archivo de registro Logix ImportXML
No se han podido modificar las propiedades
No se han podido modificar las propiedades
Nombre no válido
Propiedad no válida
Se ha detectado una condición de desigualdad de EDS
Se requiere nombre
El número de ejes configurados supera el recuento máximo de ejes
Dirección IP del dispositivo físico no válida