Problemas de sistema de control y equipos envejecidos
El Distrito de Reclamación de Lake Chelan (el Distrito), un cliente de RH2 desde hace mucho tiempo, tenía dificultades con un sistema de control anticuado y equipos eléctricos de más de 40 años de antigüedad. Con sede en Manson, Washington, el Distrito cuenta con nueve plantas de bombeo.
"Tenían algunos problemas importantes con el sistema de control. Cada vez que se producían pequeñas fluctuaciones de energía, tenían que reiniciar manualmente el sistema. Esto les llevaba entre seis y ocho horas", explica Clayton. "Esta es una zona con viñedos y árboles frutales muy costosos, donde un par de horas sin agua podría provocar pérdidas costosas de cultivos y árboles".
El equipo de Clayton actualizó el sistema de control del Distrito con Rockwell Automation CompactLogix™ 5370 Controllers y una red de comunicaciones por radio mejorada. El equipo también implementó un plan para evitar reinicios manuales del sistema después de una interrupción de energía.
"Utilizamos Studio 5000® para programar y revisar todo el sistema y reiniciar las estaciones de bombeo sin la intervención del operador", explica Clayton. "Eso llevó a una disminución de las horas extra de los operadores y a más tiempo productivo para el cliente". De hecho, en los primeros 2 años de la actualización del sistema de control, las horas extra del Distrito disminuyeron hasta en un 25%.
Las actualizaciones de sistemas y equipos ofrecen numerosos beneficios
Luego, el equipo actualizó los equipos eléctricos anticuados con CENTERLINE® Centros de Control de Motores de Media Tensión (1500) y Baja Tensión (2100) de Rockwell Automation.
"Pudimos preadquirir los equipos a través de CNWS. La preadquisición es un riesgo que muchos municipios quieren evitar, así que tratamos de hacerlo de muy bajo riesgo. Rockwell Automation realmente apoyó mucho", dice Clayton. "Pudimos trabajar directamente con la fábrica para diseñar y suministrar los equipos en un cronograma acelerado y asociarnos con el distribuidor local de Rockwell para gestionar repuestos, asegurar la llegada oportuna de los equipos y que todo fuera fluido".
Antes de las actualizaciones, el personal tenía que revisar las plantas diariamente. Ahora, las plantas actualizadas solo requieren una revisión semanal. El Distrito también ha podido reasignar fondos de operaciones y mantenimiento de estas plantas a otros activos.
Además, con la capacidad de registrar y acceder a los datos de monitoreo de energía eléctrica, el equipo pudo descubrir patrones de picos de energía y esquemas de producción que causaban problemas en la planta. Con esa información, pudieron modificar el sistema de distribución de servicios públicos para mejorar aún más las operaciones.