Loading
Caso práctico | alimentos y bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Orion ofrece tecnología de envoltura stretch de primera calidad

La línea Orion Flex de envolvedoras de estiramiento semiautomáticas aprovecha el control de Rockwell Automation para mejorar la usabilidad y reducir los desechos

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
máquina automatizada de envoltura elástica de cebollas

Resumen

orion, una división de promach

Orion Packaging es líder en tecnología de envoltura retráctil industrial para aplicaciones severas. Forma parte de ProMach, una familia de marcas de soluciones de envasado y procesamiento de primera clase que atiende a fabricantes de las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica, doméstica y de bienes industriales. Orion es miembro del programa PartnerNetwork™ de Rockwell Automation. Pat Pownall es director de ventas de Orion Packaging.

Pat Pownall
Pat Pownall
Director of Sales, Orion Packaging
Conectar:
Desafío
  • Unificación de productos en paletas con envoltura elástica, maximizando la seguridad del producto y minimizando el uso de materiales y el costo
  • Abastecimiento de una máquina fácil de usar y mantener que se pueda entregar rápidamente

 

Solución
  • La línea Orion Flex de envolvedoras retráctiles de alta calidad utiliza el sistema de control de Rockwell Automation para mejorar tanto los tiempos de entrega como la usabilidad.
Resultado
  • Rendimiento de envoltura uniforme y repetible
  • Menos incidentes de devolución de mercancías, repaletización y reenvío
  • La máquina se fabrica en EE. UU. con los mejores plazos de entrega de su clase

Desafío

Una solución de transporte flexible

En el mercado global actual, los productos a menudo recorren una gran distancia desde el almacén hasta el punto de venta. La mercancía en tránsito está expuesta a muchos peligros, como la humedad, el manejo brusco o el almacenamiento inadecuado.

Para evitar daños, la mayoría de las empresas unifican sus productos colocándolos en palés y envolviéndolos con capas de película de plástico. El film estirable, una película de plástico delgada, mantiene el producto en su lugar aplicando tensión. El film estirable también ayuda a proteger los productos del polvo, el agua y otros posibles contaminantes. Y aunque más capas de film estirable pueden proteger mejor un palé de productos (hasta cierto punto), usar más film estirable aumenta rápidamente los costos de envío y genera más desechos plásticos.

“Los envíos que se dañan en tránsito se devuelven al remitente, donde deben volver a paletizarse, reenvolverse y reenviarse”, dice Pat Pownall, director de ventas de Orion Packaging. “Eso puede costar entre USD 700 y USD 5000 por palé.”

Como había una necesidad creciente de esta solución, Orion Packaging necesitaba un socio confiable y coherente para el sistema de control de su línea premium de maquinaria. La empresa decidió integrar los controles de Rockwell Automation en su línea Flex de máquinas de film estirable de alta calidad.

Solución

Rendimiento eficaz y repetible

Para ayudar a sus clientes a controlar el uso de film estirable, que es con mucho la parte más cara del proceso, las máquinas de la línea Flex están diseñadas para envolver palés de productos de forma rápida y eficiente, utilizando la menor cantidad de film estirable posible:

  • El S-Carriage InstaThread Pre-Stretch Film Carriage preestira la película hasta un 260% antes de la aplicación. Esto reduce considerablemente la cantidad de película necesaria – lo que reduce los costos y los desechos.

  • La tecnología Orion RevoLogic™ utiliza tecnología de conteo de dientes y sensores fotoeléctricos de detección de altura de carga para aplicar el número preciso de vueltas necesarias para asegurar el producto.

  • El sistema de control, diseñado en asociación con el negocio de soluciones configuradas (CSB) de Rockwell Automation, utiliza un PLC Micro850®, variador PowerFlex® 525, terminal gráfico PanelView 800, y conmutador Ethernet Stratix®. El sistema de control es fácil de usar, configurar, mantener y reparar. 

¿El resultado? Una línea premium de envolvedoras de film estirable que son confiables y fáciles de usar tanto para los operadores como para el personal de mantenimiento.

"Si le decimos a la envolvedora de palets Flex que ponga tres vueltas en la parte superior y tres vueltas en la parte inferior, eso es exactamente lo que obtendrá: tres vueltas. Otras tecnologías leen una posición 'de inicio', lo que aplicaría tres vueltas más un exceso", explica Pat.

Esta uniformidad también se aplica al preestirado. Según Pat, "La envolvedora de film estirable hace el mismo trabajo cada vez que se le acerca un palé. Si estira el film a mano, puede que consiga un preestirado del 40% por la mañana, y para la tarde, solo obtendrá un preestirado de aproximadamente el 20%. El estirado con máquina es más eficaz y uniforme: le proporciona un preestirado del 260% cada vez".

Resultado

Orion ofrece ahorros y los entrega rápidamente

Los clientes de Orion actualmente ahorran hasta un 15 % en costos de película gracias a la línea Orion Flex, junto con otras máquinas de envoltura estirable que utilizan el Orion S-Carriage.

“Además de los ahorros en la envoltura estirable, nuestros clientes experimentan ahorros de mano de obra”, dice Pat. “El enfoque de la máquina es eficiente y más eficaz. Se envuelven más paletas en el mismo tiempo y hay menos reprocesamiento para el operador.”

Orion puede entregar máquinas a los clientes rápidamente desde sus instalaciones en Alexandria, Minnesota. “Nos enorgullece poder entregar la mayoría de las máquinas en dos a cuatro semanas, dependiendo de la temporada”, dice Pat. “Con Rockwell Automation como Partner y proveedor, tenemos un suministro confiable y constante de componentes y piezas en los que podemos confiar”, dice Pat. “Su nivel de servicio y asistencia técnica es de otro nivel cuando tenemos proyectos únicos que requieren programación o aplicaciones personalizadas.”

Publicado 5 de septiembre de 2023

Temas: Alimentos y bebidas Sensores e interruptores Interface operador-máquina Controladores programables
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Orion ofrece tecnología de envoltura stretch de primera calidad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose