De cara al futuro, Samson Machinery está alineando la transformación digital con las estrategias de carbono neto cero en línea con las normas y regulaciones internacionales.
Samson Machinery, establecida en 1975, es un fabricante líder de máquinas para la fabricación de neumáticos en Taiwán. Samson se especializa en máquinas de fabricación de neumáticos altamente personalizadas y apoya a fabricantes internacionales en la producción de neumáticos de alta calidad para marcas de primer nivel, como Goodyear, Pirelli, Maxxis, Apollo y MRF. En los últimos años, Samson Machinery ha estado persiguiendo activamente la transformación digital y adhiriéndose a sus valores fundamentales de integridad, perseverancia y alta calidad. Samson Machinery continúa innovando y mejorando sus servicios para fortalecer la competitividad del mercado. Samson Machinery es Gold OEM Partner como parte de Rockwell Automation PartnerNetwork™.
- Alta competencia en el mercado de máquinas estandarizadas y producidas en masa
- Alta demanda de los clientes finales de información sobre los datos de las máquinas
- Escasez de mano de obra en la industria de maquinaria
- Reducción del tiempo improductivo en un 20%, con una mejora significativa en la eficiencia de producción
- Información visualizada en tiempo real con capacidades de recolección de datos
- Integración sin inconvenientes en diferentes sistemas operativos, lo que mejora la eficiencia de integración de los clientes finales
- Mejora de la seguridad de las máquinas y de los operadores de primera línea
Desafío
En un mercado global altamente competitivo para máquinas estandarizadas producidas en masa, los fabricantes están desarrollando activamente soluciones personalizadas para diferenciarse. Sin embargo, la industria de maquinaria ha luchado con la escasez de mano de obra, limitando la producción de fábrica y las capacidades de I&D. Estos desafíos de toda la industria impactan directamente a Samson Machinery, influyendo en las prioridades y presiones que debe navegar.
Para Samson Machinery, la búsqueda de la transformación digital, el aumento de la transparencia de los datos de producción y la optimización de la flexibilidad de la producción y la eficiencia de las máquinas se convirtieron en elementos clave para ser competitivos y exitosos a nivel mundial.
Solución
Para satisfacer las diferentes necesidades de producción, Samson Machinery recurrió a diversas soluciones de Rockwell Automation:
- El software Studio 5000® Design permite un diseño de hardware intuitivo en entornos virtuales, conectando e integrando eficazmente controladores, servovariadores y otras soluciones. Además, al incorporar módulos Ethernet/IP, el hardware obtiene conectividad de red.FactoryTalk® Optix™,
- integrado con sensores de equipos, captura datos contextualizados y visualiza el monitoreo en tiempo real de los procesos de producción a través de una sola interfaz. Además, al conectarse a aplicaciones en la nube de terceros, los operadores pueden monitorear de forma remota, realizar análisis en profundidad y optimizar las operaciones de fabricación.El sistema de control de doble núcleo del PLC separa los circuitos de seguridad y producción para que funcionen de forma independiente. Cuando se detecta una anomalía, el sistema puede intervenir inmediatamente y detener automáticamente las operaciones, creando un entorno de producción más seguro y eficiente.
- "Además de las soluciones de hardware y software, también confiamos en los servicios de consultoría de la industria OEM para abordar los desafíos encontrados durante el despliegue inicial, como problemas de I+D, mano de obra y planificación de la fábrica. Esto garantiza una integración perfecta en los sistemas existentes, acelerando el proceso de transformación", dijo Kevin Lin, gerente técnico de I+D de Samson Machinery.
Resultado
Con estas herramientas, Samson Machinery aprovechó la tecnología digital y un sistema de control de doble núcleo para transformar los conocimientos de los datos en resultados reales de eficiencia de la línea de producción, reduciendo el tiempo improductivo en un 20%.
La alta compatibilidad de las máquinas con diversos sistemas redujo significativamente la barrera de integración y mejoró la seguridad de la línea de producción. Este enfoque integral fortalece la resiliencia operacional y las capacidades de toma de decisiones.
"Con la integración de las herramientas digitales de Rockwell Automation, hemos mejorado las capacidades de aplicación de datos, lo que ha mejorado la seguridad y la estabilidad de los productos. Como resultado, Samson ha podido transformar continuamente su industria intensiva en mano de obra hacia la producción automatizada y entrar con éxito en los tres principales mercados mundiales de la industria de neumáticos", dijo Lin.
Publicado 23 de junio de 2025
También puede interesarle