Vista Input Events
La vista Input Events muestra una descripción general de los valores de configuración de
todos los eventos de entrada. Ciertas tareas solo pueden realizarse cuando el proyecto
está en línea.
Esta vista solo está disponible cuando se selecciona el tipo de conexión “Data with
Events” en la definición del dispositivo. Consulte Definición del dispositivo.
IMPORTANTE:
No se pueden configurar eventos en la vista Input Events. Los parámetros que
aparecen en esta vista son de solo lectura.
Debe utilizar los tags de salidas de eventos, Event Output para configurar un
evento. Para obtener más información, consulte Definiciones de los tags de salida de los eventos.
Ejemplo de la vista Input Events

Entregue su opinión