Configuración del módulo
Antes de comenzar a configurar el módulo de E/S, debe crear un proyecto en la aplicación
Studio 5000 Logix Designer para el controlador Logix 5000 que es el propietario del
módulo de E/S. El proyecto incluye los datos de configuración correspondientes al
módulo.
La aplicación Studio 5000 Logix Designer transfiere el proyecto al controlador
propietario durante la descarga del programa. A continuación, los datos se transfieren a
los módulos de E/S a través de la red EtherNet/IP.
Los módulos de E/S pueden operar inmediatamente después de recibir y aplicar los datos de
configuración.
Entregue su opinión