Actualización de firmware y Runtime
Las actualizaciones de software para HMI e IPC, o enrutadores, están relacionadas con el sistema operativo que se ejecuta en cada dispositivo. Para utilizar la HMI o el IPC, puede ser necesario actualizar Runtime o el firmware.
Sistema operativo y dispositivo | Actualización de software |
IPC ASEM 6300 y dispositivos de terceros con Windows Runtime | Runtime |
Stratix® 4300 , OptixPanel™, Módulo de Embedded Edge Compute y OptixEdge™ | Firmware (Runtime, Administrador del sistema, imagen del sistema operativo, FactoryTalk Optix) |
Puede actualizar el firmware y Runtime de su dispositivo de dos maneras:
OBSERVACIÓN:
El proceso de actualización podría requerir el reinicio automático de un dispositivo remoto. Antes de planificar una actualización de software o firmware, asegúrese de que la maquinaria de la planta esté debidamente protegida.
Actualización manual de firmware y Runtime
- EnFactoryTalk® Remote Access™Manager, acceda a la sección .
- SeleccioneDescargarjunto a la actualización deseada. Se le dirigirá a una página web específica de Rockwell Automation. Una vez que se autorice la solicitud, recibirá un correo electrónico que incluye un enlace para la descarga de la actualización real.
- Descargue el archivo de instalación y guárdelo en su dispositivo.
- Dependiendo de su dispositivo:
- Si va a actualizar Windows Runtime para IPC ASEM 6300 o dispositivos de terceros, ejecute el archivo de instalación para continuar con la actualización de Windows Runtime.
- Si va a actualizar Ubuntu 22 Runtime para IPC ASEM 6300 o dispositivos de terceros, consulte Instalación y configuración de Runtime de Ubuntu 22.
- Si va a actualizar el firmware deStratix® 4300, OptixPanel™, módulo de Embedded Edge Compute u OptixEdge™, consulte la secciónUpdate the device firmwareen el Administrador del sistema.Para obtener más información sobre el Administrador del sistema, descargue este manual del usuario:
OBSERVACIÓN:
Asegúrese de que el dispositivo no se reinicie mientras la actualización del firmware esté en curso.
Actualización inalámbrica (OTA)
Acceda a
FactoryTalk® Remote Access™
Manager para ejecutar o programar actualizaciones automáticas para su dispositivo:Entregue su opinión