Runtime (para dispositivos de terceros)

Runtime es un servicio de software que se ejecuta en HMI o IPC remotos para permitir el acceso remoto al propio dispositivo y a su subred de automatización. Runtime se suministra para la integración en la HMI o IPC de una unidad o maquinaria que desee controlar de forma remota.
Como aplicación multiplataforma, Runtime está disponible para arquitecturas x86 (normalmente instaladas en sistemas IPC), en entornos Win 32/64, y Linux.
Debe iniciar
FactoryTalk® Remote Access
Manager
en el dispositivo local para establecer una conexión VPN remota con Runtime instalado en el dispositivo remoto (puede ser necesaria la instalación de un conjunto de Tools).
OBSERVACIÓN: Consulte FactoryTalk Remote Access Manager Tools para obtener más información sobre este tema.
En función de la HMI o IPC en uso, es posible que Runtime ya esté incorporado en la HMI o IPC remoto, o que deba instalarse manualmente.
OBSERVACIÓN: Runtime se puede instalar también en IPC de otras marcas.
OBSERVACIÓN: Consulte Instalación y configuración de Windows Runtime para obtener más información sobre este tema.

Derechos de Runtime

OBSERVACIÓN: Consulte Derechos para obtener más información sobre este tema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal