Cómo implementar cualquier configuración de seguridad de red
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Acceda ay a la secciónFactoryTalk® Remote Access™ManagerVista de dominio.
- Haga clic en el botónAgregar recurso(iconomás en un círculo) junto a la carpeta o dispositivo para el que desea activar un firewall.
- Puede crear o importar reglas de firewall, dependiendo de si desea crear una política personalizando las reglas o utilizar un conjunto de reglas existente.
- Para importar una política de firewall desde el servidor de, haga clic en el icono más en un círculo junto a una carpeta o un dispositivo y seleccioneFactoryTalk® Remote Access™ManagerImportar política de firewall.
- Seleccione la política de firewall que desea asociar a su carpeta o dispositivo.OBSERVACIÓN: Las carpetas secundarias heredarán la política de firewall asignada a la carpeta principal relacionada.
- Para crear una política de firewall, haga clic en el icono más en un círculo junto a una carpeta o un dispositivo y seleccioneCrear política de firewall. Luego, asigne un nombre a la política de firewall y establezca las reglas de firewall según sea necesario.
OBSERVACIÓN:
Consulte Configuración del firewall para obtener más información sobre este tema.
Entregue su opinión