- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Propiedades del diseño de cuadrícula
Propiedades para la colocación de objetos gráficos en un diseño de cuadrícula
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Inicio de columna | ColumnStart | Columna en la que comienza un elemento de cuadrícula | |
Extensión de columna | ColumnSpan | Número de columnas que debe ocupar el elemento en el diseño de cuadrícula | |
Inicio de fila | RowStart | Fila en la que comienza un elemento de cuadrícula | |
Extensión de fila | RowSpan | Número de filas en el diseño de cuadrícula que ocupa un elemento |
Entregue su opinión